This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:如何在待机状态下降低功耗?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108, LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077043/tlc59108-how-to-decrease-power-consumption-when-standby-condition

部件号:TLC59108
“线程:测试”, “LP5861”中讨论的其它部件

您好,先生:

我看到了无输出负载时具有17mA 的数据表。

您能否提供一种在待机时降低功耗的方法?

或者,如果不使用引脚17,我们可以让引脚降低吗? 如果我将针脚17保持在较低的水平,那么功耗是多少?

请告诉我们您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    降低待机功耗的一种可能方法是关闭内部振荡器,该振荡器位于寄存器00h 的位4中。 使用硬件重置也会产生相同的效果,即将 OSC 位重置为1并关闭振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪您好:

     I2C 命令已尝试运行 OSC 位。

    但是 ,OSC 位在默认设置中为1,这意味着在 I2C 推荐后,功耗没有变化。

    您能告诉我最低功耗是多少?

    请帮助我们提供您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    据我了解,17mA ICC 电源电流基于正常操作,这意味着振荡器已打开。 我可以在下周为您提供测试结果,因为我现在正在出差。 由于它是一个旧设备,因此没有集成任何其它节能功能。 您能否帮助分享您对 LED 驱动器的系统要求,也许建议使用一些功耗较低的新一代设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪:

    请参阅以下要求。

    请告诉我们任何建议。

    非常感谢。

    1.每通道电流支持为120mA

    2. I2C 接口

    3. IC 高度应低于1mm

    4.睡眠功耗应低于10uA

    5.支持8通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好  

    这是串行系统 FAE Michael,我们尝试关闭振荡器,但只能获得大约2mA 的好处...

    以下是我们的要求。

    1. IC 封装与 tlc59108或类似

    支持至少8个或更多

    2.支持 每个通道的 LED 输出电流> 70 mA

    3.在睡眠模式下支持节能(uA 级)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    您可以了解 LP5861,它有18个通道,输出电流为50mA。 并联2个通道在9个通道中可能达到100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪:

    关于 LP5861,如果我们要使用模式1而不使用 VSYNC 引脚,我们应该如何处理该引脚?

    请帮助我们提供您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    在 MODE1中,未使用 VSYNC,浮动或连接到 GND 均正常。