This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 VC10X 和 VC5X,盖销

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078707/bq76940-bq76940-vc10x-and-vc5x-cap-pin

部件号:BQ76940
线程中讨论的其他部件:BQ76920BQ76930

您好,  

我叫 Babu,我使用 BQ7694002 IC 配置8S 系列电池。 我想知道以下引脚的确切用法,如在 pdf 中,信息令人困惑,

1) VC10x 和 VC5x

2) CAP1,CAP2和 CAP3引脚

3)我正在使用 VC5b 和 VC10b 引脚,那么我是否需要使用 VC10x 和 VC5X 引脚?

4)您能不能建议我如何处理其中未使用的引脚,因为我不想使用 REGSRC 和 REGOUT,热敏电阻引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Babu,

    我建议您观看此培训视频,以获得有关示意图的帮助: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940 

    VC10X 和 VC5X 引脚是设备的重要电源引脚。 CAP1,CAP2,CAP3是内部稳压器的重要引脚。 REGSRC 必须通电,因为它用于 FET 驱动器输出和其他内部电路。 BQ769x0前十大设计注意事项文档以及 BQ769x0常见问题文档也非常有用。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息,请告诉我我们是否可以将 BQ7694002DBT IC 用于4S 细胞和8s 细胞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Babu,

    不能,BQ76940只能执行9到15秒的操作。 如果您想要8秒,则必须使用 bq76930。 对于4s,您需要 bq76920。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门