请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程”中讨论的其他部件:UCC12040, UCC12051-Q1, UCC12041-Q1, UCC12050您好,
我的客户正在寻找 ADUM6028-5BRIZ 的 P2P 替代产品
BOM 工具找不到任何内容。
我们有什么事吗?
巴西·约瑟夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户正在寻找 ADUM6028-5BRIZ 的 P2P 替代产品
BOM 工具找不到任何内容。
我们有什么事吗?
巴西·约瑟夫
Josef,
目前,我们不为 ADUM6028提供 P2P 替代产品,ADUM6028是一款8引脚300mW 偏置模块设备。 如果您有其他可以私下分享的信息,请分别发送电子邮件至 :s-mappus@ti.com
此致,
史蒂夫