This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADI ADUM6028-5BRIZ 的 P2P 替代产品(模块 DC-DC 5VIN 1-OUT 5V/3.3V 0.06A)

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12051-Q1, UCC12041-Q1, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078550/p2p-alternative-to-adi-adum6028-5briz-module-dc-dc-5vin-1-out-5v-3-3v-0-06a

“线程”中讨论的其他部件:UCC12040UCC12051-Q1UCC12041-Q1UCC12050

您好,  

我的客户正在寻找 ADUM6028-5BRIZ 的 P2P 替代产品

BOM 工具找不到任何内容。  

我们有什么事吗?

巴西·约瑟夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef,

    目前,我们不为 ADUM6028提供 P2P 替代产品,ADUM6028是一款8引脚300mW 偏置模块设备。 如果您有其他可以私下分享的信息,请分别发送电子邮件至 :s-mappus@ti.com

    此致,

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef,

    我们目前拥有的最接近的是 UCC12040,UCC12041-Q1,UCC12050和 UCC12051-Q1。 这些是16引脚,宽主体 SOIC,500 mW (基本型(41,41-Q1)和增强型(50,51-Q1),工业 型(非 Q1)和汽车类(-Q1)版本,但没有一个是使用 ADUM6028的 P2P 版本。

    此致,

    史蒂夫