This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:有关指标的问题

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078950/bq25672-questions-about-indicators

部件号:BQ25672
“线程”中讨论的其它部件: BQ25306

大家好,团队

请回答以下问题吗?

1. BQ25672没有与充电电流成比例的电压输出引脚,只能通过 REG33 IBAT_ADC_15:0读取,对吗?

2.当 WDT 过期时,BQ25672不会停止并移至默认模式。 如果用户想要停止充电,用户应该读取/INT 并通过 I2C 停止充电。

3.充电电流限制只能由 Ilim_Hiz 引脚设置,对吗? 过电流时,IINDPM_STAT 被拉高,对吗? 请告诉我 BQ25306是否有其他电流限制设置或其他过电流指示器。

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hideki,

    关于1,正确。

    关于2,正确。 当看门狗过期时,电流将重置为默认值,但不会关闭。

    关于3,输入电流限制由 Ilim_Hiz 设置。  如果 BAT 中 SYS PLUS 充电电流的负载超过输入电流限制允许的输入功率,则 IINDPM_STAT 报告 IINDPM,如果未屏蔽,则设置/INT。  充电电流会降低,从而使系统负载获得所有电源。  BQ25306在 IINDPM 中没有指示器。

    此致,

    杰夫