This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53511:最小输入电压可支持 Vout = 3.3V

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078786/tps53511-what-s-the-min-input-voltage-can-support-vout-3-3v

部件号:TPS53511

您好,

操作设备的最小输入电压是多少,可调节3.3V 输出电压? 最大电流为0.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    最小 VIN 主要受最大占空比的限制。 对于具有分离 VCC 和 VIN 的 TPS53511,切换频率为700kHz,最小关闭时间为310ns。 因此最大占空比约为78%。 对于3.3V 输出,最小 Vin 的粗略估计值为4.23V,而不考虑工作周期损失。 损耗将主要由高侧 FET 的 I-R 损耗,电感器 DCR 和切换频率变化引起。  如果您将 VCC 和 VIN 引脚连接在一起,则需要最小 Vin 高于5.7V 才能使 VREG5在内部工作。 所以我建议6V 作为最小输入电压。 希望这能有所帮助。

    谢谢,

    南希