This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:您能否为设备提供建议

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077292/lm25145-can-you-make-suggestion-the-device

部件号:LM25145
线程 中讨论的其他部件:LM61495

您好,支持团队,

您能否为设备提供建议

VIN 10V - 26V
Vout 7.5V
输出电流10mA - 8.0a
温度0℃-60℃

LM25145是否符合上述条件?

此致,
西索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,是的,  

    您是否需要低 IQ 等其他功能,如果不再需要这些功能,LM25145可以满足您的重新装备需求  

    我们还有 LM61495,这是一个36V 降压转换器,可供选择。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔·利14-san

    您的选择,

    (1)在以下情况下,您能否检查 LM25145的电路图?
    VIN 10V - 26V
    Vout 7.5V
    输出电流10mA - 8.0a
    温度0℃-50℃
    我不需要低 IQ 功能。

    (2)  10mA 时的效率是多少?

    e2e.ti.com/.../LM25145_5F00_Diode_5F00_Emulation_5F00_Mode_5F00_ON.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Wenbench 实际上可以预测目标加载条件下的效率,就像 Wenbench sim 一样,它将是8.5%。

    输入功率将主要由 IC 和 MOSFET 栅极驱动器消耗,从而降低了效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔·利14-san


    谢谢你,

    计算未知时的最低温度。
    它是否有如何确认的内容。
    是否有可能改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以单击更改以调整温度