This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:是否有方法提高输出精度?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077186/lm3150-is-there-a-way-to-increase-the-output-accuracy

部件号:LM3150
《线程》中讨论的其他部件:COT

你好,团队

用于以下应用程序

VIN=24V

输出电压=15V

Iout = 4A

FSW=484kHz

观察到电压为14.7伏,比预期略低。 我认为这是 DS 中的正常现象,但是否有办法提高准确性?

测试结果时 FB 处的电压为0.59V,如果我们能以某种方式使 FB 0.6V,输出是否会变得准确? 是否有办法这样做?

此致
大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否分享原理图和输出电容 ESR 值? 由于 LM3150使用 COT 控件,FB 有一个波纹注入,因此 Vo=K*(Vref+0.5Vinj)。  K 是输出除法比。

    你可能需要稍微调整你的 FB 除法比,使 Vo =15V。但 Vin 仍有细微的变化。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼尔

    感谢您的回复!

    在此处添加一些问题,请查看以下内容吗?

    1.对于您提到的 Vout 方程式,Vinj 是否为注塑波纹 Vpp 值? 如何确定此值?

    2.对于 COT 设备,频率随时间的变化,我注意到 LM33150的最大频率是1MHz,该设备的最小频率是多少?

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大卫:

    1. 是的,可以测量该值,它与 ESR 和 IL 相关,您可以参阅数据表:确定输出电容部分。

    2. 罗恩可以使频率几乎固定,所以不会发生很大变化。马克西姆频率为1MHz,最小频率可以低于250kHz。

    Tks