This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521855:与 AM64x 的最终用途是什么?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521855, LP8733, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078565/tps6521855-definitive-use-with-am64x

部件号:TPS6521855
“线程”中讨论的其它部件: LP8733TPS65218,测试

TPS6521855的数据表是否经过修订?  如果说目前的情况(2021年8月)有点混乱,这是一种轻描淡写的说法。

首先,电压输出令人困惑。  DCDC4现在真的是2.5V 吗?  数据表中的其他任何位置以及所有图表中,它仍被列为3.3V。

LDO1的默认输出是什么?  它是前页上所述的3.3V 电压,还是7.2中所述的“电气特性”中所暗示的1.8V 电压。

DC34SEL 所需的默认电阻器是什么?  如果设备已编程为1.8V 和2.5V,则表7.2中没有这些选项。

表8-1的要点是什么?  这是不同 PMIC 的设备特定要求。   请仅使用目标零件(即 AM64x)的示例。

从 LP873364/TPS65218xx 的附注中,该设备的 PGOOD 连接到哪里?  (如果不需要,请不要包括它?)

在另一个链接的 Appnote (使用 LP8733xx 为 AM64x 供电)上,PGOOD 看起来像是连接到同一设备的 EN 信号!

感谢您的任何澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marcus,

    感谢您的帮助。 很遗憾,我们的数据表中的信息 造成了一些混乱。 我们随时为您提供帮助。 请在下面找到我的反馈,如果您需要其他信息,请告诉我:

    • DCDC4输出电压为2.5V。 这特别适用于 TPS6521855。  这些信息可以在数据表的首页以及 DCDC4输出电压寄存器(地址0x19 /位5:0)中找到。 在数据表的某些位置,它将显示为3.3V,因为它是电气特性表,典型特性图解和 应用示例中用于某些测试条件的设置。  

    数据表下的注释表8-1。 设计参数...

    数据表下的注释 图7-8。 典型的通电顺序...

    • DCDC4 SEL:如果要使用 TPS6521855 (DCDC3 = 1.8V,DCDC4 = 2.5V)上的默认预编程输出电压,则可以将0欧姆电阻器接地。 这也可以在 AM64x SK EVM 原理图中找到,我完全同意 我们的规范中应该更加明确,特别是对于 TPS6521855版本。  

    •  TPS6521855上的 LDO1输出电压为3.3V。 LDO1的输出电压寄存器位于地址0x1B,位数:5:0。

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的澄清,Brenda!

    在类似的主题上,LP873364的技术参考手册表2-3指出,LDO0的默认输出电压为1.8V,但 EVM 将其列为0.85V。  哪项正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus 您好,

    技术参考手册中有该特定 OTP 变体的最新信息。 EVM 对于此产品系列的任何可订购部件号/OTP 旋转更通用,您可以使用 GUI 更改设置。  

    您正是指哪一个 EVM?

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我的错误。   我对所有不同的 AppNotes 和 EVM 原理图感到困惑,它们都使用相似但不完全相同的部件。  我在看 AM64x_SKEVM 的方框图,但这使用了-45部件,该部件已重新编程为0;85V。