This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:有效输出电容限值

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078596/tpsm82810-effective-output-capacitance-limit

部件号:TPSM82810

大家好,团队

我们收到了客户的这一询问。

通过 TPSM8281x (以及其他电压转换器)的数据表,通常提供建议的有效输出电容范围。 对于 TPSM8281x,此范围为27uF (最小)至470uF (最大)。 这一有效输出电容限的含义或包含在其中的含义是什么? 此电容是否包括输出电压轨和后续次级电压轨上的所有电容负载?  

例如:  

TPSM8281x 有效输出电容= C2 + C3 +[C4*(3V)^2]/(5V)^2,这是否正确?  

使用电容器能量公式(E=CV^2)将 C4从3V 扩展到5V 轨。 这是将转换器或 LDO 的输出电容扩展到输入端的有效方法吗? 还是应该使用电容器充电公式(Q=CV)来进行这种缩放?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    TPSM8281x 的输出电容仅指其输出导轨上的输出电容,而不是随后的次级电压导轨。 在您所展示的示例中,它只会是5V 轨道上的电容,即 cout = C2+C3。

    由于陶瓷电容器的直流偏置效应,在施加电压时,有效电容低于额定值。 请´s 制造商的直流偏置曲线,了解有效电容与直流电压的对比情况。  

    此致,

    瓦伦