This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:关于自由空气温度

Guru**** 2510825 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078736/lmr14030-about-free-air-temperature

部件号:LMR14030
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你好,支持团队。

我对以下问题有疑问。

请告诉我“自由空气温度”吗?

LMR14030没有指定的工作环境温度。  

此致,

希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在工作结温(TJ)范围为-40°C 至+125°C 时施加限值,  

    最小和最大限制通过测试,设计或统计相关性来指定。

    典型值表示 TJ = 25°C 时最可能的参数标准

    埃琳娜