This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:间歇性操作

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077081/ucc28911-intermittent-operation

部件号:UCC28911

您好,

UCC28911的使用方法如下:

VIN:270V ~ 370V 直流

输出电压:14V/100mA x3次级输出

LP = 3.3mH

LK = 31uH

新人民军=5.51  

NPS = 6.96

随附原理图。  

观察到间歇性操作,芯片将在重新启动前工作一分钟。 以下波形显示 主电流(蓝迹线)突然增加,并延长了去磁化 期。 我想知道这是不是因为 LP = 3.5 mH。  

LP max UCC28911可以容忍什么?    

我 无法探测 VS 或 IPK 引脚。 将探头连接到这些针脚时,芯片将起作用。  探测 VS 的最佳方法是什么? 我用探针尝试了一个5000系列电阻器,但没有产生很大的影响。  

  

谢谢

世界银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图可能会有点混乱,因为它只显示整个设计的一部分。 为了澄清问题,这三个输出将驱动高侧 FET。 Ref_S3是+360V 输入。 15V_S3位于顶部以驱动 nch FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VS 引脚对电容敏感,会导致设备认为在电压下输入失败。  因此,您无法直接探测到它。  您需要探测 VS 分压器上的辅助电压。   您很可能会因 OVP,OCP 或输入 UVLO 故障而关机。以下内容将为您提供一份应用说明,介绍主侧故障感应,最常见问题以及如何解决这些问题。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    在选择 LP 时,您应该选择大于54 kHz 的切换频率,以获得控制法的全范围。  这将决定您的 LP 应该是什么。

    当能量开始输送到次级电源时,您的大容量输入电压不应达到峰值。  这表明您的设计没有足够的输入批量电容。

    你的转速比 NP/NS 似乎很高,它应该基于伏特秒数和 Dmax。  NA/NS 的尺寸应该为12 V 至 VDD。  如果您正在为电池充电,您可能会设计一个20伏的日电压。 你有一个 NA/NS = 1.26。  因此,如果输出电压为14 V,则电压为17.8V。  这是可以的

    我回顾了原理图,功能正确。  在第一次审查时,该设计的输入电容和变压器的转速比不正确。 您可以使用下一页中的 Webch 工具正确调整变压器的转速比和主磁化电感。  我知道这是用于单输出的,但您可以使用它 来计算主磁感应,正确的转速比,输入和输出电容。

    https://www.ti.com/product/UCC28911 ,在 Webbench 上搜索:)

    只需执行以下操作。

    1.设计全输入功率。  这将提供 LP,NP:Na:NS 和输入电容,RCS 和 VS 电阻隔板。

    2.设计功耗仅为1/3。  这将为您提供每个气缸组的输出电容。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    感谢您的反馈。 问题已解决。 结果 ,地面正在跳动,导致 UCC28911 跳闸。