This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202S:当输出从外部电源通电时,有通过部件向后馈电的危险?

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563202, TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077927/tps563202s-danger-of-backfeed-through-part-when-output-is-energized-from-external-source

部件号:TPS563202S
“线程”中讨论的其它部件:TPS563202测试TPS563201

您好,

我正在使用 TPS563202的新设计,它设置为在输出上提供5V 电压。  通常,该部件由一个永久接线的12V 墙面瓦特适配器供电。  在开发过程中,转换器所用的板也可以通过提供5V 电源的柔性电缆连接供电。  原电路设计人员包括一个 TPS22913CYZV 开关,该开关在转换器端启用,以便在电路板由开发板供电时隔离,并防止损坏通过转换器的“回馈”。  我不相信这种开关是必要的,我非常想删除它以节省成本,电路板面积和散热,我想知道 TI 是否能提供意见。  以下是我对两种动力情景的推理:

当外部12V 壁式电源(本身是回扫切换器)未插入电源,但主板由外部5V 直流电源供电时,TPS563202的低压端 FET 将关闭并反向偏置,因此没有电流流经该路径。  高压侧也应该关闭,但 FET 的主体二极管将有正向偏置,并将转换器的输入盖充电至5V,减去其正向降,但我看不到这将如何损坏任何东西。  如果变频器尝试打开并开始切换,高压侧开关将为输入电流盖充电,使输入电流为 Vin = Vout,但同样,我看不到电流如何以任何破坏性的方式流动。  我猜最糟糕的情况是,低端 FET 会锁定并提供对地短路,这确实会造成损坏,但我认为 TPS563202的内部设计可以防止这种情况发生。

当外部12V 壁式电源插入电源且 TPS563202输出电压超过5V 时,转换器的输出电压也通过开发板连接提供5V,两个名义上的5V 电源中的一个将比另一个稍高。  如果 TPS563202的输出略高于外部电源,则少量电流可能会尝试向该方向流动, 但是,我们似乎可以很容易地防止这种情况,方法是在开发板上放置肖特基二极管,这样在这种情况下会产生反向偏置。  如果外部开发5V 电源略高于 TPS563202的设定点,我看不到电流如何流回到输入,因为它是由12V 供电。

我的推理是否正确?  我错过了什么吗?

谢谢,

乔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什!

    请提供图以显示外部电源与我们 TPS563202之间的电气关系吗?

    BSR-MV

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shuai 的回应-当然,这是。  请告诉我这一点是否更清楚。  情景 A 指的是我原来问题的第二段,情景 B 指的是第三段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什!

    1.对于您的第一个问题(墙面供电已插好),没关系。 因为563202是 ECO 模式。

    如果您的目标电压比开发板的电压高一点,则高压开关和低压开关将关闭。

    如果您的目标电压比 开发板的电压低一点,IC 将在最大占空比(TPS563202中为0.87)下工作。 TPS563202的输入电压将升至高于开发板电压。 计算:5V/0.87=5.74V。 但的输入端子中不会有大电流  563202.

    以上分析只是逻辑水平和 理论水平。 我也对此感兴趣,我将使用我们的 EVM 板进行测试。

    第二部分,我有一些担心。 开发板和 Tps563202是否将一起提供负载?TPS563020和开发板之间的电流共享可能存在问题。 您还可以在 TPS563201的输出路径中添加二极管。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    更新。

    第一种情况已经得到证实。 没问题。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢舒艾的回应——非常感谢。

    是的,在第二种情况下,两个5V 电源将同时连接到相同的负载。  我还想在 TPS563202的输出路径中添加一个二极管, 但这不是一个可接受的解决方案,因为它具有正向电压降的显著下行(伴随着系统的效率损失和额外加热)以及更高的 BOM 成本和板面积。  仅仅为了防止开发板连接而增加每台售出的设备的成本是不合理的,这只会发生在生产的设备中的很小一部分。  如何将肖特基二极管与开发板的电源串联?  请参阅下面的情形 C 图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    放置肖特基二极管 可以满足您的需求。 但是,由于当前的共享问题,您应该小心开发板的当前能力。

    舒艾