This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:启动完全耗尽(0V) LiPO 电池的充电。

Guru**** 2766635 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078234/bq24650-initiating-charge-of-a-fully-depleted-0v-lipo-battery

部件号:BQ24650

我有几个问题:

我的产品在连接完全耗尽的电池时,由于未检测到电池,无法使用 BQ24650开始充电,读取电压为0伏。

1.如果我以0伏的电压连接蓄电池,设备将无法检测到蓄电池,也无法启动充电。 我能否在设备上强制充电(无论电池是否存在)并消除充电启用/禁用?  

2.为了短暂“欺骗”设备检测电池,在 SRN 节点上连接了10uF 电容器。 这导致一些主板瞬间启动充电时间足够长,然后可以识别实际电池并继续充电,而其他主板则处于充电禁用状态。 使用这种方法,成功与失败之间的比例约为50/50。

是否有任何建议可以解决完全耗尽的电池无法开始充电的问题? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请发送您的原理图和输入电压条件吗? 另请参见下面的第8.3.4节:

    '加电时,如果蓄电池电压低于 VLOWV 阈值,BQ24650会将预充电电流应用到蓄电池。 此功能旨在恢复深度放电的细胞。 如果在启动预充电后的30分钟内未达到 VLOWV 阈值,充电器将关闭,状态针脚上会显示故障。'

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    我是丹的同事。

    我们的蓄电池有一个 PCM,它以2.5V 左右的电压打开蓄电池电路,当看到电压大于2.5V 时,它会将蓄电池重新连接。

       无法 开始充电的主板上的 BQ24650 SNR 电压稳定在1.65V,而能够启动它的主板 在高频率上跳至4.2V,而返回至1.65V。

    我们的 RSR 是0.01欧姆,因此我们应该 有400mA 的预充电电流,这应该 足以 使电池恢复,但电压需要达到2.5V。

    下面是我们的示意图:

    https://bit.ly/3LGy7ck

    我们的 VIN 来自20V 源。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 每种情况发生时,您能否在一个图上捕获转换器,PH 节点,充电电流和 SRN 节点的输入电压波形? 请突出显示 SRN 节点的切换。

    您能看到绕过电池保护装置并为电池充电时会发生什么情况吗? 我认为上一个开机自检的8.3.4部分可能会因出现保护器而干扰充电操作。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。