This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84212:模块已烧坏

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84212EVM-888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078442/tpsm84212-module-burned-out

部件号:TPSM84212
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好 E2E,

我们的客户正在使用 TPSM84212EVM-888模块,使用该模块时模块已被烧毁。 他们正在使用660mA 的24.8V 输入和初步负载测试,以确保使用实验室级电源和电子负载的功能,这是他们第一次在应用中使用它。 插入24V 电池后,芯片开始吸烟并突然弹出。 实验室测试的输入电压为800mA 时为22V,输出电压为750mA 时为12V。

在接通电源之前,使用连续性测试仪检查电路,以确保在加载蓄电池之前没有短路。 在接通电源之前还检查了极性。 该主板是否有其他原因会烧坏?
此致,
卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛,

    这很奇怪。 您说先是660mA 时输入为24.8V,然后您说实验室测试为800mA 时为22V。 哪一项是正确的? 24.8V/660mA 或22V/800mA? 您是否在无负载的情况下成功通电? 或者模块在首次通电时被烟味达到750mA? 你知道哪部分是吸烟? 电感器还是 IC? 您能否测量输入是否对地短路或输出是否对地短路? 测量电感器是否打开?

    希望能帮助我们,

    谢谢,

    南希