This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34922:LM34922作为当前源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078246/lm34922-lm34922-as-current-source

部件号:LM34922

大家好,

我想做一个新项目,我需要12V => 4V 电源,输出电流可调(电流必须为1Amp)

我正在考虑使用 LM34922作为当前来源。

LM34922应提供一个电流为1安培的 LED (3.3V)。 因此,我想将 LM34922的输出电压设置为近似值。 4伏。 输入电压为12V。 输出必须为开路负载保存,因为 LED 是连续连接/断开的。 您认为 LM34922可以解决这个问题吗?

我不想使用特殊的 LED 驱动器,因为我不需要调光功能,例如

此致

诺伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特,您好!

    我不确定我是否正确理解您的应用程序。 VIN=12V,VOUT =4V,输出可能从0A (断开)切换至1A (连接)。 输出行为与负载瞬态相同。 我是对的吗? 如果是,输出电压调节要求是什么? 负载变化转换速率是多少? 还可以。

    谢谢,

    南希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    是的,你是对的。 如果可能,从0A 到1A 的切换时间应为1... 2µs。 1A 处的输出电压约为3.3V。 但这并不重要。 重要的是电流稳定为1A (+/-5%左右),输出为开路负载节省。

    此致

    诺伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特,您好!

    理解,但这与负载瞬态不完全相同。 当 LED 熄灭时,您需要控制 LED 以断开与 LM34922输出的连接。 因为如果 LED 未与输出断开连接,输出4V 仍可打开 LED。

    谢谢,

    南希