This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:DOC 与 LM317类似

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM340, LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078557/lm117-doc-similar-to-the-lm317

部件号:LM117
线程中讨论的其他部件:LM340

各位专家:

我可以请求帮助吗? 客户 正在寻找 LM117的相关信息,他找到了一份有关 LM340的文档,该文档称为“AN-103 LM340系列三端正极稳压器”。
他在  LM117的产品文件夹(在 技术文档下)找到了它。  其中包含有关 LM340如何在内部工作的所有信息。

为什么 LM117没有这种情况? 为什么 他在 LM117产品文件夹下的文档中找到了这一个?
此外,如果有一些类似的文档(AN-103 LM340系列三端正极调节器),但针对 LM117,您能否为我们的客户共享它?
非常感谢您的参与。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    我不知道 LM117的类似文档。 这些设备有不同的板牙,但可能是它们仍然是类似的设备,应用程序便笺已添加到 LM117页面。 我还会看到有关在 LM340产品页面上放置应用说明的信息。

    谢谢,

    尼克