请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ40Z80 大家好,
我阅读了 BQ40Z80的数据表,找不到任何关于增压泵栅极电流的明确信息。 只有一些定时信息和电压可用,但没有关于电流的信息。
我想使用 具有高输入电容的 NVMTS0D4N04CTXG (非逻辑电平版本) MOSFET,但不确定它的打开/关闭速度以及 它是否完全打开和关闭。
此致,
斯特凡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
斯特凡,你好!
您可以根据给定的上升/下降时间和电容估算驱动强度。 使用方程式:
I = C * dv/dt
但您真的不需要紧缩数字,您只需使用它们具有线性关系来估计上升时间,同时忽略驱动电流。 数据表显示,您的典型上升时间为200us,输入电容为4.7nF,因此,对于您的16.5nF FET,我预计上升时间约为700us (约3.5倍)。 我希望秋天的时候更像140多人,使用同样的推理。
谢谢,
亚历克斯·M.