This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用施密特触发器控制电池充电时的电源

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077914/using-schmitt-trigger-to-control-power-when-charging-the-battery

“线程:LM741”中讨论的其它部件

您好,

我想为单芯电池充电,使其电压达到一定的水平,例如3.9伏。 如果只选择一个阈值,很可能会导致电路不稳定,并导致其他组件出现许多其他问题。 因此,我决定使用施密特触发器来设置误差范围。  

我的目标是为电池充电,直到电池达到3.9伏(任意), 一旦电压达到该电压,我希望晶体管停止导电。 对于另一个阈值(如3.0V),在电池电压下降到该水平之前,我不想为电池充电。

为了给蓄电池充电,我需要使用低电压作为输出来触发 PMOS 的基针。 这是我所尝试的,

我在 Ltspice 上进行了 DC 扫描模拟。 V (N001)-蓝色- 表示与蓄电池电压相对应的输入电压。 它正在充电(因为它的电压升高),并从0伏到5伏。 (实际上,它不应该达到5V,因为它是一个没有什么不同的锂离子电池。) 当电池电压达到3.3V 左右(电阻器随机计算)时,输出电压-绿色-下降。 但是,我想做的恰恰相反。  

当电池正在充电时,或者实际需要为电池充电时,输出电压必须很低。 因此,当 Vin (Vbat)从0 (非真实)上升到3.3V (从模拟结果)时,输出电压过低,这是我不想要的。 相反,我希望充电状态下的电量低,因为这是必要的。 因此,每当它达到3点(从0到该级别)时,我希望输出电压高,这样就不再导电了。  

总之,我的目标与我的目标相反。 我需要你的帮助,请帮我解决这个问题。 也许做得不是很难,也许是这样,但我不能。 我想到了逆变器和其他东西,但仍然无法取得令人满意的结果。

注意,Vcc 由 Vref 提供,运算放大器的符号错误。 我刚刚下载了组件(LM741/NS)的“SPICE”,但没有排列该符号。 此外,我不想通过充电器 IC 本身或其他方式控制充电和端接操作。 我需要以这种方式解决这个问题。

如果你能帮我,我会非常高兴。 感谢您抽出宝贵的时间。  

此致,

警犬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caner 您好,

    感谢你的提问。 我将查看您的示意图/模拟结果,并在明天的业务结束前向您提供反馈。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caner 您好,

    遗憾的是,您使用的组件是一个运算放大器,而不是比较器。

    我知道您的设计是监控5V 电池。 您还有哪些其他可用耗材可用于此设计?

    您需要使用所选比较器实施滞后。  

    对于要查找的输出类型,您需要在非反相配置中使用比较器。

    请查看此应用手册,因为它将帮助您完成您所寻找的内容: 具有滞后的非反相比较器

    您也可以使用此 Excel 工具计算电阻器值: e2e.ti.com/.../Comparator_5F00_hyst_5F00_tool.xlsx

    如果您对我提供的资源有任何疑问,请告诉我。  

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔先生:

    你帮了我很多。 非常感谢。  

    此致,

    警犬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caner 您好,

    我很高兴这些资源能为你提供帮助。 我现在将结束这条线程。

    如果您需要进一步的支持,请响应此主题或创建一个新主题。  

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束