This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM,BQ76930EVM 设计注意事项

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQ76930EVM, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078592/bq76920evm-bq76930evm-design-considerations

线程中讨论的其他部件:BQ76920EVMBQ76930EVMBQ76930

各位专家:

你好。 我们已收到客户对这两个 EVM 的设计说明。

根据 BQ76920EVM 和 BQ76930EVM 的评估套件,电压感应引脚 VCX 可用作电流旁路晶体管。 在 BQ76920EVM 中,VCX 引脚与100欧姆电阻器串联连接。 但在 BQ76930EVM 中,VCX 引脚与其他电路连接,以驱动外部旁路晶体管和电阻器。

BQ76930EVM 使用片上晶体管以外的外部旁路晶体管的原因是什么?

附件如下。

谢谢你。

此致,
阿基·A.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    这是由于 BQ76930内部可以提供的最大细胞平衡电流(限于5 mA,这对大多数应用来说是不够的)。 大多数用户使用外部平衡晶体管来实现更高的平衡电流。 本文档更详细地讨论了此设备的细胞平衡: https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    此致,

    马特