This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431A:ΔVref /ΔVka 实际值

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077933/tlvh431a-vref-vka-actual-value

部件号:TLVH431A

数据表6P 中描述的 ΔVref Ω/ΔVka Ω 被描述为典型值=-1.5mV / V,但在图7中描述的9P 中,它大约为-0.55mV / V (Ta = 25°C)。
您的能力价值是多少?
如果存在变体分布(如检查数据),请显示。

背景
当 ΔVref μ L /ΔVka =-1.5mV / V 设计时,设计值和测量值不匹配。
实际现有值约为-0.7mV / V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EC 表没有此设备的最小值,因此您的测试有效。

    由于设备的使用寿命,我没有用于表征的分布。

    您尝试使用此设备时是否有一定的准确度?