This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:如何烘烤过期的 LMZ31520?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078473/lmz31520-how-to-bake-time-expired-lmz31520

部件号:LMZ31520

我们收到的 LMZ31520封装的地板寿命超过72小时,但 LMZ31520的高度为5.9mm,超过 J-STD-033D 表格4-1中定义的最大高度4.5mm。
TI 对这些超级高芯片的烘干时间有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TI 建议对未放入卷带内的装置采用以下烘烤条件。  

    温度= 125C

    时间= 24小时

    如果这也是一个限制,我已联系供应商了解卷带规格。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德