请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL431LI “线程: ABS”中讨论的其它部件
您好,参考专家,
对于 DS 中的 TL431LI,连续阴极电流的最大值为18mA。
我们是否有一些短期负载数据?
我的客户正在研究 高达21mA 的短负载~1ms。
正常连续运行为
- 平均3.94mA
- 最小1.88mA
- 最大6.44mA
该部件可以承受21mA 的1ms 吗?
非常感谢
祝你一切顺利,
奥里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,参考专家,
对于 DS 中的 TL431LI,连续阴极电流的最大值为18mA。
我们是否有一些短期负载数据?
我的客户正在研究 高达21mA 的短负载~1ms。
正常连续运行为
该部件可以承受21mA 的1ms 吗?
非常感谢
祝你一切顺利,
奥里克