This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:TL431LI 最大 Kathode 电流1ms

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078471/tl431li-tl431li-max-kathode-current-1ms

部件号:TL431LI
“线程: ABS”中讨论的其它部件

您好,参考专家,

对于 DS 中的 TL431LI,连续阴极电流的最大值为18mA。

 

我们是否有一些短期负载数据?

 我的客户正在研究 高达21mA 的短负载~1ms。

正常连续运行为

  • 平均3.94mA
  • 最小1.88mA
  • 最大6.44mA

 

该部件可以承受21mA 的1ms 吗?

非常感谢

祝你一切顺利,

奥里克