您好,
在上述开关电容器调节器上,此处的数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lt1054.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1645026898519&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.co.uk%252F 显示了为开关电容器推荐的电容器,输入和输出电容器都是钽,因为 ESR 特性良好。
为什么钽优于 MLCC 电容器,为什么用于旁路的 MLCC 电容器(100nF)不用于示例设计? 转换器是否需要一定数量的输出 ESR (对于 MLCC 来说太小)? 还是因为25kHz 的开关相对较小?
另一个注意事项是,与开关电容器串联放置的电阻器需要在什么位置? 如果我只打算从-5V 电源中得出10mA 的值,最好还是将电阻器放电? 如果电源中的功耗太高,那么在此处放置0r 0805电阻器以焊接10R 是明智的吗?
最后,如果您将调节良好的5V 输入转换为5V 反向直流信号以提供运算放大器负极轨,是否需要调节? 即使不是必需的,是否仍建议在输入电压具有瞬变等情况下保持输出电压的良好调节?
此致,
乔尔