This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:高功率 POE 解决方案建议

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078491/tps2373-high-power-poe-solution-recommendation

部件号:TPS2373
“线程”中讨论的其它部件:TPS2372

大家好,团队

我的客户 正在使用5G FR2 mmWave 系统(RU+AIP)及其功耗,该系统在 AIP 部分消耗了大量功耗,系统总功耗约为100W ~120W。

您是否有支持 这种产品的 PoE 解决方案建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ben,  

    由于这超出了.bt 规格限制,他们必须在几个选项之间进行选择。  

    1.他们可以使用2个 TPS2372和一个 RJ45端口,以 扩展至 BT 应用范围

    2.他们可以在输出端组合双 PD 和双 DCDC,以提供大于90W 的功率。 客户可以组合使用2xPMP22477来实现这一目标。  

    3.他们可以将两个 PD 端口组合到单个 DCDC,并使用一些类似 PMP8861的端口

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)