This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2695:LM2695

Guru**** 2448360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076597/lm2695-lm2695

部件号:LM2695

您好,

我将 LM2695的低成本配置设计作为应用程序板的参考,(输入电压= 24V /Vout = 10输出电压= 1.2,在 AN-1444中是相同的电压)。 在第一个插件输入电压后,电压=24VDC 状态良好,并且(主板待机时的功耗为40mA, 然后,在2-3重置或插电和插入式输入电压后,LM2695损坏,我检查了我的设计多次,我的所有测试都正常,对于 BOM,有一个修改 FB 上的分压器为3K/1K,输出电容器的 ESR 低,相同值22uF, 我添加了一个2.2欧姆的警号,L=100uH/2A 和二极管肖特基60V/2A。

但是,我再次阅读了数据表,注意到电容器 C3和 C4必须是低 ESR,建议 C5是低 ESR,但在我的设计中,它们不是低 ESR。

因此,我的问题是,如果我将这些电容器(C3 =引脚 VCC,C4 =引脚 BST,C5 =引脚 Vin)与其他电容器的值和低 ESR 一起更换,我可以解决这个问题吗? 对于 c6=pin SS 电容器来说,低 ESR 不是一件很好的工作吗?

巴西

高可用性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    听起来您可能有一些电压瞬变超过设备的最大输入电压;电压瞬变高于33V 或负峰值。

    最好的方法是使用“在为板供电时使用控制器”来监控输入电压。  您可能需要某种瞬态保护

    在输入上,如电视。

    关于 VIN,VCC 和 BST 上的陶瓷电容器,它们应该是低 ESR 陶瓷,以获得最佳效果。  但是,另一种减少瞬变和输入振铃的方法

    将铝电解电容器与 陶瓷输入电容器平行放置。  电解液的中度 ESR 将有助于湿润输入上的所有瞬变。

    软启动电容器不需要低 ESR。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将因为不活动而关闭此帖子。

    谢谢