This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:PSpice 模拟问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2115, TPS2113A, TPS2113, TPS2116EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078110/tps2116-pspice-simulation-questions

部件号:TPS2116
线程中讨论的其它部件: TPS21115TPS2113A测试TPS21113

大家好,  

我正在考虑使用 两 个 TPS2116系列在3个电源之间建立切换机制。 我想在桶式插孔,USB 和板外插头之间切换,优先考虑桶式插孔,其次是 USB,最后是插头。  

我一直在使用 TI 在 PSpice 中使用以下电路模拟 TPS2116:

我使用 Vin2上的5.1 v 只是为了查看使用的是哪种电源,但实际上两种电源都应该是5V。 据我了解,当 PR1降至1V 以下时,电源将切换至 Vin2,这是它所做的。 但是,当 Vin1降至1V 以下,从而意味着“模式”低于1V 时,Vout 就会达到0V。 请参见下图。 我已按照数据表第7.6.1节中的说明将优先模式与 Vin1绑定,该节指出:  

'当模式被绑定为高时,PR1决定所选通道。 要将 VIN1配置为优先电源,请将模式连接到 VIN1,并通过电阻器分频器从 VIN1设置为 PR1。”

Vin2遵循 Vin1 (因此,当 Vin2关闭时,Vin2打开)。 我还尝试将 Vin2作为 DC 电源  

Vin1和 Vin2上的脉冲



Vin1上的脉冲,Vin2上的 DC



请注意,当我将模式连接至 Vin2时,设备会在电源之间切换,而不会出现问题。  


问题1:这种行为是意料之中的,还是我犯了错误或误解了数据表? -模式是否应该在优先级模式下持续处于高位,而不是与 Vin1绑定?  
问题2:您是否有电路元件值建议,以减少开关接通时输出电压的下降?  
问题3:TPS2116在主要 供应商处缺货-您能否为 TPS2113A 或 TPS2115等其他器件提供香料文件?  

谢谢,  
彼得


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,

    当模式连接到 VIN1并且您使用分压器将 PR1连接到 Vin1时,它将在优先模式下工作。 当 PR1低于 Vref 时,设备将切换到 Vin2。 如果模式/Vin1/PR1全部为低 Vin2,则将选择。 Vout 为低电压或 Hi-Z 的唯一情况是:在模式为低电压时 PR1保持高电压,或者输入无效。 因此,您可以正确设置它。

    这似乎是模型的一个问题。 我将对此进行测试并提交一个 TT 以修复此问题。 我建议使用我们的 EVM 尝试这种方法。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,  

    感谢您的回复并确认了这一点。
     TI 功率 mux 系列是否还有其它型号的 Spice? 例如 TPS 2115或 TPS2113? 我在 TI 的 PSPICE 中找不到任何其他产品,所以只想检查是否有更多产品?  

    非常感谢,  
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得

    查看部件行为的最佳方法是订购 EVM 并将其用于测试。 根据您所述的应用,TPS2116EVM 将是适合订购测试的器件。 根据设备的不同,PSPICE 模型可能有不同的行为,而实际的芯片将是测试设备的最佳方式。

    此致,
    蒂莫西·洛根