This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:微控制器,而不是 BQ78350。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, BQ78350, BQ34Z100-G1, BQ76952, TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078276/bq78350-a-microcontroller-instead-of-the-bq78350

部件号:BQ78350
线程中讨论的其他部件:BQ76930,BQ76940 BQ34Z100-G1BQ76952Tida-010030

尊敬的:

对于电动自行车锂离子电池,我们使用 BQ76930 + BQ78350设计了一个 BMS,同时还设计了一个微处理器 ARM-M0。

我们有兴趣评估 Pro 和 Cons,以删除 BQ78350并在 ARE-M0中实施其功能。

我们将拥有更紧凑,更便宜的 BMS。

也许,是否有描述如何在微处理器中实现 BQ78350的“应用说明”,或者有一个“C 代码功能”示例?

与 BQ78350不同,是否还有其他合适的设备(更紧凑,更便宜,更简单...考虑到主板也有微处理器)?

感谢您的任何建议。 此致。


魔鬼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Devis,

    BQ769x0显示器系列通常与 BQ78350控制器一起使用,也可与之一起使用。 虽然我们无法帮助您在 C 代码中实现 BQ78350的功能(BQ78350执行许多专有功能),但我可以强调以下几点。

    仅使用微控制器:这提供了最大的灵活性,因为您可以控制所有决策。 例如,如果您的系统具有 BQ78350固件中未说明的特殊功能,则可以轻松地对微控制器固件进行所需的更改。 如果您的系统不需要准确的测量,  

    使用 BQ78350:BQ78350是一款专门设计用于与 BQ769x0系列配合使用的控制器,它提供了测量功能以及许多基于软件的附加保护。 这对经验较少的用户来说很方便,因为它处理与 BQ769x0的所有交互,检查和清除状态寄存器等,当然,如果测量很重要,这可能是使用此选项的主要原因。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    我非常感谢您的支持。

    由于一些电子自行车功能(通信,其他...),我们必须使用微控制器。

    所以,我知道没有任何 TI 应用手册关于由微控制器管理的769x0。 正确吗?

    -要关闭蓄电池输出,我们会在每次关闭蓄电池/电动自行车开关时关闭 BQ78350。 因此,每次打开电池时都会重置 GG。 尽管 GG 存储器中没有充电/放电数据,BQ78350是否能够准确地执行测量功能?

    ——在您看来,对于电动自行车电池,BQ78350的使用是否正确,或者是否有任何更新/更简单的 GG 更具体?

    谢谢。 此致。


    魔鬼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Devis,

    BQ769x0的微控制器编程没有特定的应用说明,但在 TI.com 产品页面的软件开发部分(https://www.ti.com/lit/zip/sluc583 )下有基本代码示例。 此外,TI 参考设计还使用 BQ76940和 BQ34Z100-G1规格 :https://www.ti.com/tool/TIDA-010030 ,因此 BQ34Z100-G1也是阻抗跟踪规格的选件,它独立于监护仪工作。

    BQ78350在关机期间完全断电,因此唤醒后只能从电池电压中估算 SOC。 此线程可能有用:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877837/bq78350-r1-how-to-read-capacity-after-shutdown

    还有 BQ76952电池监测器系列。 此显示器具有许多更高级的功能。 许多用户将其与 BQ34Z100-G1量规(与 TIDA-010030类似)结合使用。 这可能是一个更好的选择。 BQ76952还提供了代码示例-此处还有许多培训视频: https://training.ti.com/bq76952-and-bq76942-battery-monitors 

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Matt。

    再见。


    魔鬼