This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:无意中进入 BootROM 模式

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078057/bq3050-enter-bootrom-mode-unintentionally

部件号:BQ3050

嗨,BMS 团队,

我们的客户使用 bq3050作为电池组,而他们的电池组这次是从市场上退回的。 他们试图与 bq3050通信,然后发现测量器进入 BootROM 模式。  作为一个前提,主机 CPU 此时未发送命令进入 BootROM 模式。  

然后,我想问您是否有任何意见认为 可能是无意中进入 BootROM 模式的原因? 在这种情况下,客户实际上正在要求购买传统设备 bq3050,但我希望您 能购买所有电量监测设备,而不仅仅是 bq3050。

此致,

萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    仪表必须发送命令才能进入 ROM 模式。 由于我们进入 ROM 模式进行 固件更新,如果编程有任何问题,则现场固件更新后,仪表可能会卡住。

    此外,仪表必须处于完全进入状态才能进入 ROM 模式,这不是建议在田间操作的模式,因此应该密封。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    感谢您的款待。 我知道意外的命令或通信可能进入 ROM 模式。  那么,您认为电池外部到 I2C 或 SMBub 针脚的静电压力(如静电)是否会导致进入 ROM 模式?  

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    在 ESD 事件期间,仪表可能发生任何问题,ESD 事件可能会使仪表处于 ROM 模式。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒