This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:关于 BQ78350 SMBus

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078421/bq78350-r1-about-bq78350-smbus

部件号:BQ78350-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ78350

尊敬的 TI 专家:

如果客户仪器 SMBus Vbus 为3.3V,如果需要一级转换器 IC,则 BQ78350 SMBus Vbus 为2.5V? 我认为不需要,请查看 smbus20.pdf,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这应该是正常的,因为它仍在 BQ78350 SMBus 针脚的工作电压范围内。 BQ78350的 VCC 电源需要为2.5 V

    此致,

    马特