This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM:LM5175EVM 问题

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078214/lm5175evm-lm5175evm-question

部件号:LM5175EVM

您好,Expert

如下所述, VIN=11.3V~11.7V,12.4V~12.8V,14.3V~15V 信号不是 由斜坡值组成。

LM5175EVM:栅极驱动器信号不包括-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

在我们将 Cslope 从100pf 降低到22pF 后,这个问题 得到了解决。

但在我们经过测试的产品中:FSW=300K 输出=12V/6A CS 电阻=5ohm Cslip=22pF:

当输入电压高达29.5V 时,输出电压将高达13V 启动 OVP,从而在 hiccup 模式下生成 EVM

当输入电压进一步达到32V 时,Vout 将分流,这意味着没有任何输出。

因此,请您帮助分析上述情况的原因。

下图显示 了上述两种情况:

1是:29.5V 输出将高达13V:

另一个是32V 输出无:

此外,根据讨论前的情况,我们 有两个问题,如下所示:

 1.如果不包括波形,增压下行管和降压下行管的准时占空比小于50%。 理论上,占空比小于50%,没有斜坡补偿的参与,就不会有大波和小波。 为什么大波和小波与克里坡之间存在关系?

2.如果 非波形由噪音引起,请分析噪音是如何产生的? CrSlope 如何避免噪音的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅农

    让我更仔细地了解和分析这一点,但我可能需要2-3天的时间。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅农

    除了上面探测到的其它信号外,您还能探测到 CS 针脚吗?

    谢谢,

     斯特凡