This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:如何计算最终输出电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62014, LMR62421, LM2621, LM2623, TPS61376, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078081/lmr62014-how-to-calculate-final-output-current

部件号:LMR62014
线程中讨论的其它部件: LMR62421LM2621LM2623TPS61376TPS61178

TI 专家您好,

我想向我的客户推荐 LMR62014。他们的状况如下:

输入电压:3.4伏~ 4.2V (锂离子电池)

输出电压:12V

输出电流:0.7A

我认为 LMR62014适合上述条件,但 WEBENCH 无法模拟这些条件。

突然我意识到这一2A 电流是开关电流限制,而不是最终输出电流。

所以我要问你们,有什么文档或公式可以用来计算最终输出电流。

我对数据表没有任何想法。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    请在 下面的应用说明中找到升压转换器的基本计算,您可以在2计算最大开关电流中找到输出电流计算。

    升压转换器功率级的基本计算

    对于该应用程序,您可以在 TI.com 中选择合适的设备。

    升压转换器,Vin=3.4-4.2V,输出12V,0.7A

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃里克:

    感谢您的支持。 我将检查您发送的文档。

    顺便说一句,我用 WEBCH 模拟了您发送的列表中的 LMR62421和 LM2621。

    但它无法模拟我想要的条件。

    (3.4伏~4.2V 输入,12V/0.7A 输出)您能否检查原因?

    此外,我必须在 TI.com 上推荐库存零件,因为 MP 日期是2022年6月。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    对于您的应用,3.4V~4.2V 输入,12V/0.7A,输入峰值电流将高于2.5A。  对于 LMR62421,最小电流限制仅为2.1a,因此无法满足您的要求。 对于 LM2621和 LM2623,情况相同,因为我们无法始终保证700mA。

    请选择其他推荐的设备,如 TPS61376和 TPS61178。

    此致,