This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:LM2623电流限制

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078249/lm2623-lm2623-current-limiting

部件号:LM2623

是否有任何方法限制 LM2623电流? 我有最大峰值电流3A 的3.6V 硫化物锂电池。 我的12V 电路吸入两个20-40ms 高电流脉冲。 设备到设备电池的峰值电流为2.6-3.5A。 我想用一定的幅度限制3A 以下的峰值电流。

-Timo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蒂莫,  

    感谢您联系 E2E。

    LM2623峰值电流限制集成在芯片内,无法在外部进行更改。 对于您的应用,我认为可以使用外部安培来感应负载电流,使用比较器来控制 EN 引脚,但这种方法 非常复杂。 由于负载是电流脉冲,因此也很难采样此脉冲电流。 因此,我认为最好使用 LM2623峰值电流限制将该值限制为2.85A (典型值)。

    此致,