This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:频率问题

Guru**** 2766265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078013/tps54335a-frequency-question

部件号:TPS54335A
“线程”中讨论的其它部件: TPS54308测试

大家好,团队

1.)我的客户想知道在轻负载情况下,该 IC 是否会运行到 PFC 模式?

如果是,PFC 模式的频率是多少。

2) 在轻负载情况  下,TPS54335A 会降低频率以节省电量?如果是,轻负载的频率是多少。

(第3条) 我看到此 IC 在恒定频率下工作,我的客户希望避免333kHz 或666kHz 的频率。您认为以下设计是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason

    TPS54335A 具有 PFM 功能,这意味着它将在轻负载下跳过脉冲以实现高效率。 切换频率将随负载而变化。

    请告诉我应用程序的最小负载,以及客户为何要避免333kHz 和666kHz?  

    对于这一要求,如果客户将切换频率设置为480kHz,在任何情况下都不会超过666kHz。 但是,如果客户的负载非常低,使得 IC 在 PSM 模式下工作,则切换频率可以低至333kHz。 为避免这种情况,IC 应有足够的负载(根据客户的负载,可能会增加额外负载)。 否则,我会建议客户使用像 TPS54308这样的 FCCM 版本 IC。

    巴西

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruby,

    他们希望避免333kHz 和666kHz 的原因 是它会干扰其他设备,因此他们希望确保我们的解决方案在轻负载下不 会接近 333kHz 和666kHz。  

    客户只告诉我,在轻负载下,他们希望避免这种情况。

    使用 FCCM 模式可以避免出现此问题吗?

    请问在 PSM 模式下,最低的切换频率是多少?

    他们还担心 频率加倍问题,因此333kHz 将变为666kHz。

    我们是否有关于 FCCM 和 PSM 的应用说明?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason

    我会在团队中检查这一点,并向您提供反馈。 如果客户坚持使用 PSM IC,我建议添加减载(板上应保留空间)。

    是的,使用 FCCM 版本 IC 可以帮助实现这一目的,因为它在所有负载条件下始终具有固定频率。 请参阅以下链接中的 FCCM 和 PFM 简介:

    https://www.ti.com/lit/an/snva857/snva857.pdf?ts=1645085530707&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DForced%2BPWM%2526nr%253D12756

    巴西

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruby,

    感谢您的解释。

    明白了。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruby,

    是否有最低频率的更新?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason

    我已经测试了 EVM 板上的频率。 毫无疑问,最低频率处于无负载状态。 而且只有220Hz 左右。 i 当负载为0.001A 时,发现频率为22kHz,当负载为0.2A 时,频率为342.5kHz。  

    所有测试结果均基于 TI EVM。 我想说,如果客户想要使用该零件,并且其负载相当小,则应添加减震负载。  

    非常感谢。

    红宝石  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruby,

    这条信息对我很有用,谢谢。

    我能知道如何在没有测试的情况下获得频率值,是否有任何公式?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason

    我们实际上没有频率的公式。 我们只是从测试中获取数据。 但您可能知道近似范围,对于极轻的负载,大约为20kHz。  

    谢谢。

    巴西

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruby,

    明白了,谢谢。

    杰森