This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-FLY:输出电流

Guru**** 2552340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077349/lm5157evm-fly-output-current

部件号:LM5157EVM-FLY

大家好,团队

请告诉我如何确定输出电流? 对于 EVM,我可以更改输出电流吗? 如果可以,如何设置。
输出电流只能支持75mA。 我很好奇 EVM 为什么会设置此电流范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    感谢您的发布。 如 EVM 用户指南中所述,EVM 是根据客户的一些典型应用规范设计为三相反相器驱动器偏置电源的。 希望这一点能澄清。

    谢谢

    您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    我可以在 EVM 上消耗超过75mA 的电流?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    您还想抽多少钱?  对于任何单个输出,如果其他输出低于额定负载,您可以消耗更多电流。 如果您想同时从所有输出导轨中消耗更多电流,电路可能会进入电流限制,从而导致输出电压下降。  如果发生这种情况,您需要更换为更大的变压器,并使用更小的电流感应电阻器来支持更高的功率。   

    您可以参考我们的设计计算器来帮助您进行设计。  链接如下: https://www.ti.com/lit/zip/snvr508

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    明白了,

    我不太理解的一件事是如何决定输出电流 的幅度。在哪里限制输出电流。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    回扫变压器基本上是耦合电感器。  您需要将所有负载转换为主输出轨(通过变压器转速比),然后可以决定最大功率。  设计计算器应在这方面帮助您:将 EVM 转换为单个输出轨。

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    明白了,谢谢。

    杰森