This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:抖动测试结果

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077830/ucc21220-jitter-test-results

部件号:UCC21220
“线程:测试”中讨论的其它部件

你(们)好

我们的客户目前正在使用 Skyworks Si8273BBD-IS1和 Si8273BB-IS1。

他们还希望获得 UCC21220D 的资格,但他们担心抖动行为可能会影响电路的性能。

您能否提供有关此设备抖动的测试结果?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,UE,

    我们这方面的专家目前已不在办公室。 他应在明天之前回复您,以解决您的问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    非常感谢您的快速回复。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ueli,

    遗憾的是,我们不 能像 Skyworks 那样对设备的抖动进行规范。 我们通过测量脉宽失真,信道到信道歪斜(延迟匹配)和传播延迟来更详细地了解输出对输入的响应。 我上传了每个的时间图,以便您了解它们是什么以及如何测量它们。

     e2e.ti.com/.../TI-Timing-charac.pptx

     UCC21220D 的最大信道到信道歪斜(TDM)为5ns。

    这些参数与抖动不同,因为抖动实际上 只是大量输入脉冲的最长和最短脉冲宽度之间的差异:

    此致,

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯蒂安

    感谢您的解释。

    此致

    Ueli