This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:OpVal 工作台错误

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078220/tps552882-opval-webench-error

部件号:TPS552882

大家好,团队

我使用 Webench 模拟 TPS552882,但在特定情况下模拟失败。
错误为 “OpVal table param temperature >150°C”。

当 VIN=9~20V/VOUT =10V/Iout =5.5A 时,模拟失败,但 VIN=9~20V/VOUT =10V/Iout =7A 模拟成功。
我不知道为什么模拟成功,尽管我的输出量增加了。

客户的用例是 VIN=9~20V/VOUT =10V/Iout =5.5A,而网台未能通过模拟。 我可以推荐这款设备满足条件吗?

 

此致
科约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科约,

    看来,工作台模拟存在一些问题。

    对于客户的用例,VIN=9V-20V,VOUT =10V,5.5A,TPS552882适用于此情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack,

    谢谢。 我会推荐此设备。

    你知道什么是 OpVal 吗?
    当输出电流>8A 时,错误为“超过最大接点温度”。 因此,OpVal 错误似乎与结点温度无关,但 OpVal 似乎与温度有关。

    此致,
    科约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科约,

    如果您想找出原因,需要工作组来研究一下。  

    我猜原因是在工作台默认设计中,它们使用10mohm 作为默认输出电流感应电阻器,这将最大输出电流限制为5A 或6.5A。