This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:查看输入引脚上的电压脉动-近况如何?

Guru**** 2515840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077769/tps62148-seeing-voltage-ripple-on-the-input-pin---what-s-happening

部件号:TPS62148

[捕获的波形]

如所附波形中所示, 在输入上观察到的“漂移”值为~150mV。

问题1: 什么可能导致 Vin 出现这种“漂移”?
问题2:输入处的“漂移”如此之高是否会对控制能力造成任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    他们能否确认他们是如何测量 VIN 的? 建议使用引线技术跨输入盖测量波纹,并且只测量波纹而不进行其它测量,以确认波纹足够低。 VIN 的来源是什么? TPS62148无法抑制输入波纹并按预期进行调节,我看不到任何问题。 但是,如果他们担心,他们总是可以添加更多的输入上限和额外的过滤。

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod,

    1)我确认客户正在使用被动探头和吹扫技术。

    2)澄清他们所看到的内容:
    他们在调整输出负载时尝试测量,并看到:
    负载增加导致开关频率降低;
    然后,降低 Vin 处的总电容有助于 SW 频率恢复到“正常”值

    由于 VIN 上出现了这种波纹,他们想知道它是否会对控制环路产生某种影响。
    但是 TPS62148不是基于 VIN 控制 SW 频率的方式,对吗?

    3) VIN 由开关调节器供电,该调节器以350kHz 的频率切换,因此他们不认为该 VIN 的"波纹"来自该控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    这 看起来像是3.3V 设计,如果最大 VIN 低于6V,我建议也检查 LV 产品组合。 VIN 波形本身看起来相当干净,波纹波形为~150mV? 如果需要,它们可以通过添加更多的输入上限来进一步减少这种情况。

    他们观察到多少切换频率变化? 您能否分享有关"降低总电容"的准确详情-前后是什么?   模式引脚是否与高电压(3.3V)绑定? 只有在这种情况下,IC 才应以 PWM 模式运行。 查看 FSEL=LOW 和 MODE=HI 或 PWM 模式数据表第30页的图71,频率实际上应该随着负载增加而增加,并且应该保持在1.2-1.4MHz 左右的稳定状态。能否确认 IC 引脚处的 VIN 实际上是3.3V 还是更低? 我希望频率行为与数据表的数字相同。 他们是使用自己的主板还是在 EVM 上进行测试? 是否可以共享材料明细表?  

    谢谢,

    阿莫尔