This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:电源验证期间发生故障

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077230/tps62172-failures-during-power-supply-validation

部件号:TPS62172
“线程: 测试TEST2”中讨论的其它部件

大家好,团队

我代表客户创建此主题。 请参阅以下问题:

“我们在新设计的电源中面临 tps62172的故障,4个 IC 中有3个已经失效。

故障描述:EN 引脚的输入电阻 AB 较低。 1-3欧姆,IC tps62172输出无电压。

下面是电源示意图。

我们建议 TPS62172的非同步启动会导致 IC 操作异常(延迟时间不足),我还会连接2个具有+3.3V 和+16V 输出的示波器,这些输出描述了具有0mA 和50mA 负载(输入- CV 5.5V/CC 200mA)的启动。

如果 TI 支持团队帮助了解故障原因并提供改进电路的建议,将不胜感激。

其他问题:

如果我们使用 RC 电路造成延时,EN 输入上的限流电阻器的最大值是多少? 您是否可以推荐其他 TI IC 构建具有+2.8-+5.5V 输入和2路输出+16V/20mA,+3.3V/200mA 的电源?

我发现很难找到库存中的许多合适的组件,如果您建议,能否准确地指出可供订购的组件。

我们的公司在欧洲(法国和乌克兰)工作。

+3.3V/+16V 0mA 负载,输入+5.5V/200mA。 时间:1毫秒

+3.3V 50mA 恒定负载,+16V 0mA 负载,输入+5.5V/200mA。 时间1ms。

我希望你们能提供帮助。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我回顾了示意图,下面是我对 TPS62172的评论。

    1. 故障发生在何时? 在 TPS62172的启动或静态状态操作或负载瞬态测试或其他测试期间? 3.3V 负载是什么?  Vin16V 是否提供了其他下游转换器? 在该测试条件下,VIN 16V 是否稳定? 升压转换器是否导致16V 输入不稳定?
    2. 请在故障情况下捕获输入电压/输出电压和输出电压的波形。 范围应设置为全带宽,以捕获电压峰值。 EN 引脚的绝对最大电压为 VIN+0.3V。 在某些瞬态条件下,VIN 16V 较低,但由于 C3 1uF 稳定,EN 仍较高,这将导致 EN 超过 Vin 0.3V 并损坏 EN 引脚。
    3. 建议按照数据表应用原理图操作并卸下 C3 1uF。 重复测试以查看是否有改进。

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy,您好,谢谢您的回答和建议。 我将在明天准备我的答案。 安德里
    P.S.向马文打了很多声,他代表我创造了这个线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢 您的反馈!

    BSR-MV

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy,您好,再次感谢您提供的线索,我们花了更多时间来分析测试条件。 以下是我的答案:
    1.负载瞬变和启动都遇到故障。 +3.3V 负载是直流电子负载 I=连接模式(50mA,100mA),也是将直流电子负载 I=连接模式(15mA,20mA)连接到+16V,参见表:

    2.为了模仿故障情况,我拆除了1A PCB 上的 TPS62172并进行了其他测试:

    测试1.

    测试2.

    测试1 -+16V 无问题(我们使用开/关按钮打开电子负载)。

    test2 -当 VEN>VIN=0时,产生 AB 1ms 短路和条件(在“电子负载”下,我们使用“+”迷你挂钩测试导线手动连接)。

    我们订购了新 IC TPS62172来替换故障 IC,将检验新 IC 的工作情况,所有4 PCB 都不使用 C3。

    再次感谢,

    安德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德里,您好!

    感谢您提供测试数据。 经证实,您的波形 EN 电压比 Vin 高出约5V。 这将损坏 EN 引脚。 请在我的幻灯片中查看详细信息。 希望这能有所帮助。

    e2e.ti.com/.../TPS62172-Failure-Analysis.pptx

    谢谢,

    南希