“线程: 测试, TEST2”中讨论的其它部件
大家好,团队
我代表客户创建此主题。 请参阅以下问题:
“我们在新设计的电源中面临 tps62172的故障,4个 IC 中有3个已经失效。
故障描述:EN 引脚的输入电阻 AB 较低。 1-3欧姆,IC tps62172输出无电压。
下面是电源示意图。
我们建议 TPS62172的非同步启动会导致 IC 操作异常(延迟时间不足),我还会连接2个具有+3.3V 和+16V 输出的示波器,这些输出描述了具有0mA 和50mA 负载(输入- CV 5.5V/CC 200mA)的启动。
如果 TI 支持团队帮助了解故障原因并提供改进电路的建议,将不胜感激。
其他问题:
如果我们使用 RC 电路造成延时,EN 输入上的限流电阻器的最大值是多少? 您是否可以推荐其他 TI IC 构建具有+2.8-+5.5V 输入和2路输出+16V/20mA,+3.3V/200mA 的电源?
我发现很难找到库存中的许多合适的组件,如果您建议,能否准确地指出可供订购的组件。
我们的公司在欧洲(法国和乌克兰)工作。

+3.3V/+16V 0mA 负载,输入+5.5V/200mA。 时间:1毫秒

+3.3V 50mA 恒定负载,+16V 0mA 负载,输入+5.5V/200mA。 时间1ms。

我希望你们能提供帮助。
此致,
马文