您好,
我叫 Babu Vishwanath,我在 BQ76942 IC 工作,我对细胞平衡有怀疑
1)当我们使用电容器值0.22uF 时,考虑电容器的最低瞬时电压是多少?
2)电容器可以储存多少电压?
3)正如您提到的那样,在内部电池平衡中,我们的电池平衡电流为65mA,我的问题是单个电池平衡电压至4.2V 需要多长时间?
4)我们可以选择最大为100欧姆的 R 值,但我们可以选择低于20欧姆的 R 值,以及如何使用内部 FET 实现100mA 的电流平衡,如果我们使用100mA 的电流平衡, 平衡细胞需要多长时间?