This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:优先无线充电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ25619, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077048/bq51013b-prioritized-wireless-charging

部件号:BQ51013B
“线程”中讨论的其他部件:BQ51013BQ25619BQ25618

大家好,

我希望优先考虑无线充电,以便只有在没有传输无线电源的情况下才能通过适配器充电。

 根据数据表的第8.3.6节(适配器启用功能和 EN1/EN2控制),我将 EN1设置为低,EN2设置为高。

当无线电源和适配器都存在时,输出由无线电源供电,但如果无线电源传输停止,则不会拉低 EN,并且没有输出。

有什么想法我做错了什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,法比安,

    您是否有一个示意图可以查看? 我想看看整个电路,以帮助缩小可能的解决方案。

    适配器 ALE 是否在无线电源不存在时为输出电压供电?

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    首先,我要感谢你的快速答复。

    是的,适配器能够在无线电源不存在时为输出供电。

    当 EN1和 EN2都很低,因此适配器被优先排序时,它可以工作。 适配器出现后,EN 被拉低。

    当 EN1被拉高,EN2被拉低时,它也会起作用。 然后,无论适配器是否存在,AD EN 都被拉低。

    非常感谢,致以诚挚的问候

    法比安 Zäh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,法比安,

    感谢您的示意图!

    当 EN1被拉高而 EN2被拉低时,您是否能够为 AD_EN 引脚,AD 引脚,矩形引脚和输出引脚提供波形? 您是否还可以提供一个显示 EN1开始低电平然后变为高电平的过渡?

    您还可以分享更多关于负载正在拉动的电流以及您使用的适配器的信息吗?

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    该适配器是实验室直流电源。 所以这不是问题,因为我只牵引200mA。

    在这种情况下,适配器和无线电源均存在。 EN1和 EN2都很低,因此适配器供电不足。 EN2被拉高,设备切换至无线电源。

    在这种情况下,适配器和无线电源均存在。 EN1为低电平,EN2为高电平,因此输出由无线电源供电。 EN2被拉低,设备切换到适配器。

    所以这里一切都很好。

    在这种情况下,存在爬虫程序适配器和无线电源。 EN1较低,EN2较高,因此输出由无线电源供电,就像这种情况一样。 现在,无线电源已关闭,但设备无法切换至适配器。

    对我而言,设备的运行方式类似于 BQ51013,在数据表中,您可以阅读以下内容:

    我已经检查了设备标记,它是 BQ51013B。

    非常感谢您的支持!

    此致  

    法比安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,法比安,

    有趣的是,让我预留一些时间来处理这种行为。 您的预期负载的性质是什么? 您是否有计划在设计中实施可控制 EN1/2引脚的 MCU?  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    负载将是电池充电器(可能是 bq25618/bq25619),锂电池的充电电流大约为1A。

    是的,我们计划实施一个 MCU 来控制启用引脚。

    非常感谢您的支持!

    此致

    法比安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法比安

    太棒了,这将帮助我更好地再现您的场景。 我将了解一下这一点并返回给您。

    此致,

    安东尼·范