BQ27441是否可以进入 OTP 编程状态,类似于 BQ27411? 如果是,在什么情况下会导致这种状态转变?
对于我们的 BQ27441安装,在 POR 上的 ITPOR 位在 CONFIG_STATUS 寄存器中设置,但从 ROM 加载的值与《技术参考手册》中的值不匹配:
我们实际看到的内容:
- 设计能力:424人
- 设计能量:1588
- 锥度电压:3200
- 锥度速率:4.
似乎比特已与预编程的 ROM 值发生了碰撞,这表明在某些时候无意中访问和修改了 ROM。 这些值在后续 POR 上始终相同。
BQ27441数据简要地引用了一些 OTP 功能,但《技术参考手册》或其他文档中没有提到这一点。 BQ27441似乎没有 PROG 引脚。