This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:OTP 行为

Guru**** 1132130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077431/bq27441-g1-otp-behavior

部件号:BQ27441-G1

BQ27441是否可以进入 OTP 编程状态,类似于 BQ27411? 如果是,在什么情况下会导致这种状态转变?

对于我们的 BQ27441安装,在 POR 上的 ITPOR 位在 CONFIG_STATUS 寄存器中设置,但从 ROM 加载的值与《技术参考手册》中的值不匹配:

我们实际看到的内容:  

  • 设计能力:424人
  • 设计能量:1588
  • 锥度电压:3200
  • 锥度速率:4.

似乎比特已与预编程的 ROM 值发生了碰撞,这表明在某些时候无意中访问和修改了 ROM。 这些值在后续 POR 上始终相同。

BQ27441数据简要地引用了一些 OTP 功能,但《技术参考手册》或其他文档中没有提到这一点。 BQ27441似乎没有 PROG 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27441具有由 TI 预先编程的 OTP。 由于它是 OTP,因此不能在现场任意重新编程,因此它已从文档中删除(某些参考仍在资料中)。 GPOUT 引脚可以作为 PROG 引脚进行内部多路复用,但正如我所说,这不是用于 TI 之外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道这不是要使用的,我们也不打算使用它, 但您能否提供有关硬件机制或固件状态如何过渡到 OTP 的详细信息?

    我们一直在参考 BQ27411以查看是否可以查看 OTP 状态条目的任何详细信息,但 TRM 中的状态机图和数据表中的描述都不能描述这种情况的发生方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须指示仪表停止运行测量固件并输入维护固件(存储在片上 ROM 中)。 bq27411和 bq27441之间的实际转换是相同的(请参阅 bq27411中的.ot.fs 文件以了解 I2C 命令序列)。