This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 蓄电池充电器 IC 建议查询

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25606, BQ25601, BQ24172, BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076461/battery-charger-ic-recommendation-inquiry

“线程”中讨论的其他部件:BQ25600BQ25606BQ25601BQ24172BQ25306

您好,TI 专家

客户询问如何推荐电池充电器 IC。

应用:用于防止冷凝的温度和湿度传感器设备

[设计条件]
-输入:旅行适配器9V 或5V,1.8A (15W)
电池:ATL 公司15000mAh,4.45V 充电

[客户要求]
1.充电时间在10小时内
2.充电终端电流730mA
3.充电电压可以设置为4.4伏。

Q1)您是否可以推荐任何设备?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉迪,你好!

    试用 BQ25600系列。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰夫

    一位客户正在考虑独立使用 BQ25606RGER。
    我询问它是否适合在 E2E 中使用 BQ25606RGER,但我再次询问,因为它不适合15W。

    (E2E 查询内容链接如下)

    BQ25606:电池充电器查询(BQ25606合规性查询)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    Jeff 认为使用 BQ25606是可以的?

    请再次检查。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉迪,你好!

    600系列具有高达3A 的输入电流限制和超过13V 的最大输入电压,因此它可以接受15W 输入。  独立606无法输出4.45V 电池调节电压,或者具有730mA 互联网,因此需要一个 I2C 版本(如 BQ25601)。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰夫

    当条件发生变化时(如下所示),是否有可推荐作为独立类型的设备?

    -充电时间在10小时内

    -充电终端电流150mA

    充电电压可以设置为4.35V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉迪,你好!

    那么您的客户想要15W 充电功率而不是输入功率吗?  电流为15W/4.4V =3.5A。  尝试 BQ24172,但其 IERM 固定在 ICHGSET 的10%。  

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰夫

    客户的充电器 IC 规格发生了变化,所以我们再次询问。

    输入:18W 旅行适配器/9V ,1.8A 输入,1Cell 3A 充电/USB Type-C 连接器

            独立操作(I2C x,SMBus x),无大小限制

    2.电池规格

      :15000mAh

    1)如果充电电压为4.45V,则需要750mA 的充电端接电流,或者充电电压为4.35V,充电端接电流为150mA

    2)带有用于检测蓄电池单元电压的针脚的充电器(蓄电池组/蓄电池连接器内的蓄电池单元输出长度较长的原因,因此3A 充电期间的电压降导致无法使用高达1200mAh 的电压)

    3)或者,有一个 FB 引脚,因此您需要一个充电器 IC,它可以插入一个电路来校正外部的单元电压。

    以下是客户要求的更改以及电池组的内部电路图。

    -变化:增加了细胞传感功能以实现最大容量使用

    ——变更请求的原因:PCB 和 FPCB 的长度很长,因此需要更改电路,因为 IR 值导致容量损失。

    改进

    1)装置检测电池电压并使用电池电压控制充电过程以减少损失。 (当前预期容量损失值:预计损失约1145mAh)

    →通过添加细胞传感功能(最小14600mAh/典型值)来维持现有的容量标准。 15000mAh)

    -必须将现有的引脚图 p+/p-更 改为 S+/S--(请参阅下面的连接电路)

    Q1)除了蓄电池充电路径外,您是否建议使用检测蓄电池单元电压的针脚配置蓄电池充电器 IC?

    问题2)如果您使用 BQ25306RTER,请检查它是否合适。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉迪,你好!

    BQ25306具有 BAT SENSE 和 FB 引脚,因此最适合使用。

    此致,

    杰夫