This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:当 CFET 关闭时[bq40z50] Vchg 引脚电压。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077983/bq40z50-r1-bq40z50-vchg-pin-voltage-when-cfet-turn-off

部件号:BQ40Z50-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ40Z50EVM测试

大家好,团队

根据 DS,Vchg (关)= Vchg - Vbat 为~-0.4 ~ 0.4 V。 测量的 CFET 的 VGS 与 DS 相同。  

但是,我们很困惑为什么 Vchg ~= 1/2 Vbat 上的电压,这意味着 Vchg 在 Vbat 为12伏时为6伏。  

请告诉我如何计算这一结果?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beginner 您好,

    您测量的 VCHG 关闭时为1/2 VBAT? 还是在测量启动时进行测量? 您可以分享您的示意图吗?

    仪表应具有一些从 BAT 到 CHG FET 栅极的高阻抗电阻。 如果您正在测试,则需要确保在测量 CHGFET 引脚之前拔下所有其它连接。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此测量在 bq40z50EVM 板上执行。 当 CHG 位清晰(CFET 关闭)时,我测量 CHG 测试点,该电压为1/2 VBAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beginner 您好,

    数据表是指 VCC 供电条件,您必须将仪表电源连接到 VCC,然后测试数据表条件。 如果您在使用 Pack+或 BAT+电源进行测试时遇到的情况不相同。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒