This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013A:占地面积

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51013A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077921/bq51013a-footprint

部件号:BQ51013A
线程中讨论的其他部件:BQ51013B

您好,

你好。  客户 有兴趣将 DSBGA (YFP)的封装输入其系统中,以用作具有此封装的任何特定部件的单个封装。 似乎有两种不同的建议足迹,在某些关键方面似乎有所不同。 我们看到一个 YFP28和一个 YFPP0028APAL 都用于同一封装。 这两种配置有何区别? 选择"详细视图"时,YFP28是否显示尺寸,而 YFPP0028APAL 是否显示尺寸?  客户是否可以将一个用于所有 YFP (R-XBGA-N28)封装? 此外,我们没有看到包装长度和宽度列表。 它们分别被标记为 D 和 E,但 D 和 E 不在任何地方列出。 在详细视图中,YFP28尺寸的测量值是相同的? 请给出建议。 下面是足迹链接,供您参考。 非常感谢。

YFP28占地面积:

https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=BQ51013A&package=YFP&pin=28&sid=017e3440bbce005eec46c8c7730005072002706a007e8&c=1

YFP0028APAL 占地面积:

https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=BQ51003&package=YFP&pin=28&sid=017e3440bbce005eec46c8c7730005072002706a007e8&c=1

此致,

雷文森特