This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:我可以使用连接到 UVLO 引脚的 Opto 添加远程启用吗?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078193/lm5069-can-i-add-remote-enable-using-opto-connected-to-uvlo-pin

部件号:LM5069

你(们)好  

我想将远程启用添加到 LM5069控制器。数据表在图24中显示了一种方法,但它用于关闭主板。 因此,我根据自己的需要修改了电路,并想知道这是否正确(注意,我仍然需要 UVLO 和 OVLO 功能,电阻器是根据数据表方程选择的)

我的另一个问题是:栅极引脚和 MOSFET 栅极之间是否需要串联电阻? 或者 MOSFET 栅极和源之间的下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    感谢您的帮助!

    您的实施应无任何问题。  

    我们建议在 栅极引脚和 MOSFET 栅极之间使用4.7欧姆至10欧姆作为串联电阻,以抑制任何噪音或振荡。  

    MOSFET 栅极和源之间不需要下拉电阻。

    此致,

    Rakesh