This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240W:最大交叉点温度

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH08T240W, PTH05T210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077969/pth08t240w-max-junction-temperature

部件号:PTH08T240W
“线程”中讨论的其它部件: PTH05T210W

大家好,团队

 PTH08T240W 和 PTH05T210W 降压模块的最大接线温度是多少?


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    请注意,PTH08T240W 和 PTH05T210W 是转换器模块,而不是单片集成电路(IC)。
    两个模块都由内部的许多 IC 组成,这些 IC 的 最大接线温度数据不同。

    即使 内部的所有 IC 的最大接线温度都不低于125 C,这些模块的最大工作温度定义为85°C

    希望这是有道理的。

    此致,

    伊扎克·博卢里安